Aktuelle Angebote
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Wissenswertes zu Elektroinstallationsmaterial
Unter Elektroinstallationsmaterial finden Sie alles, was Sie für die Errichtung einer Stromversorgung in der Gebäudetechnik brauchen. Das breite Sortiment reicht von Schalterdosen, Netzsteckern und Verbindern über Zubehör für die Stromkabelverlegung wie Kabelschächte zur Verdeckung von Stromleitungen, Tragschienen und diverse Klebebänder. Außerdem gibt es witterungsresistentes Installationsmaterial für Außenbereiche und Gärten.
Was ist Elektroinstallationsmaterial?
Elektroinstallationsmaterial umfasst sämtliches Zubehör zur Verteilung von Strom in Gebäuden und zugehörigen Außenbereichen wie Gärten. Neben Schalterdosen und Netzsteckern gehört hierzu ein umfassendes Angebot an Produkten, die bei der Verlegung von Kabeln dienlich sind. Beispielsweise Verteiler, Verbinder und Befestigungen für Kabel.
Die Komponenten für die Elektroinstallation können grundlegend in zwei, große Gruppen eingeteilt werden: Es gibt aktive und passive Bauteile. Sie unterscheiden sich darin, ob sie:
- aktiv zu den stromführenden Teilen zählen
- oder passiv nur Hilfsfunktionen erfüllen, selbst aber nicht unter Strom stehen.
Bei den Zubehörartikeln handelt es sich vielfach um passives Montagematerial. Beispielsweise sind Kabelkanäle nur als Tragkonstruktion und als zusätzlicher Schutz für ummantelte Kabel gedacht, im Gegensatz zu den Leitungen aber keine stromführenden Komponenten.
Wozu wird Elektroinstallationsmaterial verwendet?
Elektroinstallationsmaterial findet vielseitige Verwendung bei der Verteilung von Strom im Niederspannungsbereich in Gebäuden, einzelnen Gebäudeteilen, in Wohnungen und in einzelnen Zimmern. Aber auch in Gewerbeimmobilien und bei industriellen Anlagen kommt Elektroinstallationsmaterial in großem Umfang zum Einsatz.
Mit den stromführenden Komponenten für die Elektroinstallation in dieser Kategorie können Sie die grundlegende Verteilung in Gebäuden realisieren, jedoch nur
- hinter dem Hauptschalter, eventuellen Blitzableitern und ähnlichen Generalsicherungen
- als Zwischenverbinder nur zugelassen für den Niederspannungsbereich
- oder vor dem steckerfertigen Anschluss von elektrischen Geräten.
Elektroinstallationsmaterial sollte nur von Fachfirmen unter Beachtung aller entsprechenden Vorschriften verlegt werden.
Suchtipp: Passende Werkzeuge finden Sie in unserer Kategorie Elektroinstallation im Shop.
Installationsdosen
Installationsdosen sind Schalterdosen. Als Zusatzgehäuse dienen sie der Berührungssicherheit von elektrischen Komponenten. Es gibt sowohl Verbindungs- als auch Abzweigdosen. Für gehobene Ansprüche gibt es Installationsdosen für Feuchträume und solche mit hohen Brandschutzklassen.
Klebebänder
Klebebänder sind nützliche Helfer bei der Elektroinstallation. Sie schaffen Ordnung und können auch zur Befestigung verwendet werden. Neben leitfähigen und isolierenden Klebebändern mit einseitiger oder beidseitiger Klebekraft sind auch Antirutschbänder, Dichtbänder, Abdeckfolien und Markierungs-Klebebänder in dieser Unterkategorie zu finden.
Netzstecker, Netzkupplungen
Netzstecker und ihre Gegenstücke, die Netzkupplungen, sind Steckverbinder für die Stromversorgung von elektrischen Geräten. Die große Auswahl an einfachen Modellen wird ergänzt durch Schutzkontakt-Stecker, Winkelstecker und Zwischen-Schalter.
Suchtipp: Passend für die Netzstecker finden Sie bei uns auch Unterputz-Steckdosen.
Stromkabel-Verlegung
Das Montagematerial für die Stromkabelverlegung umfasst unterschiedliche Ausführungen von Kabeltragsystemen sowie Führungs- und Abdeckkanälen für Elektrokabel. Darunter zählen Sockelleistensysteme ebenso wie Kabelrinnen, Brüstungskanäle, Installationsrohre, Montagebänder und andere passive Kabel-Leitsysteme, die nichts mit der eigentlichen Elektronik zu tun haben.
Verbindungsklemmen, Einzeladerverbinder
Verbinder für Kabel und Drähte können sowohl elektrische Leitungen miteinander verbinden als auch Abzweige-Verteilungen realisieren. Meist handelt es sich um Klemmen, in die Leitungsdrähte mit wenig Aufwand installiert werden können. Häufige Vertreter sind Dosen-Klemmen, Leuchten-Klemmen, Lüsterklemmen und Wago-Klemmen. Als Zwischenstücke helfen solche Verbinder bei der Detail-Realisierung größerer Schaltumgebungen.
Zubehör für Verbindungsklemmen, Einzeladerverbinder
Auch die Auswahl an Zubehör für Verbindungsklemmen ist riesig. Hier finden Sie unter anderem Abdeckungen, Beschriftungsmaterial, Befestigungsadapter, Dichtungen, Gehäuse, Tragschienen und Zugentlastungen sowie Werkzeuge für die Montage von Verbindern.
Garten-Elektroinstallationssystem Wieland
Im Außenbereich kommt es auf die witterungsfeste Verlegung von elektrischen Leitungen an, damit bei Regen keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das Installationssystem für den Außenbereich umfasst alles, was Sie für die sichere Stromverteilung im Außenbereich benötigen, unter anderem Leitungen, Stecker, Buchsen, Verteiler und Funktaster.
Sicherheitshinweis: Überprüfen Sie vor der Installation von elektrischen Bauteilen in Feuchträumen oder gar im Außenbereich immer, ob der Hersteller die Außenmontage in der Produktbeschreibung explizit als zulässig aufführt. Der Großteil an Elektromaterial ist nur für den Innenbereich konzipiert, denn die Komponenten bieten bei Nässe keinen ausreichenden Kurzschluss- und Berührungsschutz, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
Sicherheitshinweis zur Elektroinstallation
Übertragen Sie die Installation von heimischer Elektrik immer einer Fachfirma. Nur diese hat entsprechende Sachkenntnis und eine Versicherung für eventuelle Folgeschäden, wenn bei der Montage dennoch etwas schiefläuft.
Die finanziellen Schäden bei Elektroinstallationsfehlern summieren sich schnell auf sechsstellige Summen:
- Versicherungs- und Gewährleistungsansprüche für alle angeschlossenen elektrischen Komponenten drohen zu erlöschen, wenn Hausbesitzer oder Mieter eigenmächtig Hand anlegen.
- Unsachgemäßer Gebrauch von Elektroinstallationsmaterial birgt die Gefahr von lebensbedrohlichen Unfällen durch Stromschlag.