Ratgeber
Das Medion Smart Home ist eine benutzerfreundliche Hausautomationslösung, die sich sowohl für technisch Unversierte als auch für Erfahrene mit höheren Ansprüchen eignet. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich zu einem leistungsstarken System vernetzen. Wie das Smart Home von Medion funktioniert und welche Möglichkeiten es bietet, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Smart Home Ratgeber
Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Ihnen stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl.
In unserem Smart Home Ratgeber finden Sie nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.
Wir erklären Ihnen worauf Sie bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten müssen und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet.
Die MEDION AG ist ein 1983 gegründetes deutsches Unternehmen, das zu den führenden Anbietern moderner Unterhaltungselektronik zählt. Es steht für leistungsstarke Technik zu fairen Preisen, die strenge Qualitätsanforderungen erfüllt. Mit den Jahren hat MEDION sein Produktangebot stetig erweitert und bietet mittlerweile auch ein umfangreiches Portfolio an Küchen- und Haushaltsgeräten sowie Smart-Home-Komponenten, mit denen man sein Heim komplett automatisieren kann.
Das MEDION Smart Home ermöglicht einen günstigen Einstieg in die Welt des intelligenten Wohnens. Es sind sowohl Einzelkomponenten als auch vorgefertigte Starter-Kits für verschiedene Einsatzbereiche erhältlich. Die Geräte sind ohne technisches Vorwissen problemlos zu installieren und einfach zu bedienen. Die meisten werden via Batterien betrieben und können somit unabhängig vom Stromnetz angeschlossen werden – ohne aufwendige Verkabelung. Viele Geräte sind multifunktional, wodurch sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.
Das Smart-Home-System von MEDION ist modular aufgebaut. Die Komponenten kommunizieren via Bluetooth Low Energy miteinander und lassen sich darüber beliebig miteinander vernetzen. Notwendige Voraussetzung für den Betrieb ist die MEDION Smart-Home-Zentrale, die die Schnittstelle zwischen allen Geräten bildet, indem sie Sensoren und Aktoren miteinander verbindet. Die Zentrale kommuniziert via WLAN mit dem Heimnetz und kann daher flexibel platziert werden. Das ist insofern vorteilhaft, als die Reichweite von Bluetooth – wie es die Komponenten unter sich nutzen – nicht allzu hoch ausfällt.
Die Bedienung des MEDION Smart Home kann bequem übers Smartphone erfolgen. Zu diesem Zweck bietet MEDION eine kostenlose App für iOS und Android an. Die App punktet mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und führt Schritt für Schritt durch Konfiguration und Programmierung. Die Datenübertragung zwischen Zentrale und mobilem Endgerät erfolgt übrigens über eine 128-Bit-SSL-Verschlüsselung. Vergibt man zusätzlich ein starkes Passwort, ist das System vor Fremdzugriff gut geschützt. Neben der Steuerung per Smartphone besteht die Option, Abläufe mithilfe von Zeitschaltungen oder Wenn-Dann-Schaltungen komplett zu automatisieren, so dass einem gar kein Aufwand mehr entsteht. Des Weiteren ist eine Sprachsteuerung via Amazon Alexa möglich.
Ergänzend zu seinem auf Bluetooth basierenden Smart-Home-System bietet MEDION LIFE+-Produkte an, die ausschließlich via WLAN kommunizieren. Sie können per Sprachbefehl über Amazon Alexa oder den Google Assistant angesteuert werden, lassen sich einfach integrieren und funktionieren als Einzellösungen. Das heißt, sie benötigen keine Zentrale, um miteinander vernetzt zu werden. Stattdessen werden sie am Heimrouter betrieben. Für den Einstieg sind sie daher besonders gut geeignet. Generell sind LIFE+-Produkte die richtige Wahl, wenn einzelne Geräte oder einzelne Räume smart gemacht werden sollen. Wünscht man sich eine ausgereifte Automation für die ganze Wohnung oder das ganze Haus, ist man mit dem MEDION Smart Home als Komplettlösung besser beraten.
Für Erweiterungsmöglichkeiten sorgt MEDION durch die Kooperation mit innogy. Über die MEDION Smart-Home-Zentrale innogy 2. Generation können smarte MEDION- und innogy-Produkte gemeinsam in einem System genutzt werden.
Sicherheit durch intelligentes Alarmsystem
Ob bei Tag oder Nacht – den Sensoren und Kameras des MEDION Smart Home entgeht nichts. Mithilfe des Tür-/Fensterkontaktes sichern Sie Eingangs- und Terrassentüren. Die Erschütterungssensoren bringen Sie an den Fenstern an und die Bewegungsmelder werden im Flur und Keller platziert. Die Alarmanlage schalten Sie per Knopfdruck oder mit dem Smartphone scharf. Sobald eine Person versucht, sich Zutritt zu verschaffen, wird ein lauter Alarmton erzeugt. Alternativ können Sie einen stillen Alarm auslösen und sich nur auf dem Smartphone benachrichtigen lassen. Anschließend prüfen Sie über die IP-Kamera, wer gerade Ihre Räumlichkeiten betritt.
Energie sparen und Kosten senken
Mit dem MEDION Smart Home sparen Sie bares Geld: Durch die intelligente Steuerung von Elektrogeräten und Heizung lassen sich Energieverbrauch und Kosten reduzieren. Sie tauschen einfach vorhandene Heizkörperthermostate gegen die smarten Thermostate von Medion aus. Anschließend legen Sie per Zeitsteuerung fest, wann geheizt werden soll und wann nicht. Zudem können Sie jederzeit – zum Beispiel auf dem Fahrtweg – die Heizung per Smartphone hochregeln. Oder Sie prüfen zu Hause, ob alle elektrischen Geräte ausgeschaltet sind und die Heizung zurückgestellt ist. Sie können ebenfalls den Tür-/Fensterkontakt einsetzen: Sobald Sie das Fenster zum Lüften öffnen, sendet der Kontakt ein Signal und die Heizung wird automatisch heruntergeregelt.
Automationen für mehr Komfort im Alltag
Lehnen Sie sich zurück und schauen Sie zu, wie das MEDION Smart Home alles nach Ihren Wünschen regelt. Das System hilft nicht nur dabei, Energie zu sparen und für mehr Sicherheit zu sorgen, sondern gestaltet das Leben und Arbeiten deutlich komfortabler. Bevor Sie das Haus verlassen, schalten Sie via Fingertippen auf dem Smartphone das Licht aus und stellen gleichzeitig die Heizung herunter. Beim Heimkommen wird das Zuhause automatisch vorgeheizt und abends das Licht gedimmt. Außerdem wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Sie können völlig entspannt und beruhigt schlafen – das Medion Smart Home kümmert sich!
Kaufkriterien für MEDION Smart-Home-Geräte – worauf kommt es an?
Das MEDION Smart Home ist die richtige Wahl für alle, die wesentliche Bereiche ihres Heims auf schnellem und einfachem Wege automatisieren möchten. Es punktet mit einer übersichtlichen Bedienung, ist innerhalb weniger Minuten eingerichtet und hält allerhand praktische Funktionen bereit. Durch die Möglichkeit, Wenn-Dann-Schaltungen anzulegen, kann eine Vielzahl an intelligenten Szenarien erstellt werden, die den Alltag erleichtern und perfekt auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Für die Erstanschaffung sind Starter-Kits empfehlenswert, die MEDION sowohl für den Einsteiger und Einsteigerinnen als auch für Fortgeschrittene in Sachen Smart Home anbietet. Generell ist zu beachten, dass das Smart Home ohne Zentrale nicht in Betrieb genommen werden kann. Auch für die Nutzung von Amazon Alexa ist eine Basisstation erforderlich.
Unser Praxistipp: So integrieren Sie Sensoren ins Alarmsystem
Wenn Sie einen Sensor, beispielsweise einen Tür-/Fensterkontakt, in Ihr Alarmsystem integrieren möchten, gehen Sie wie folgt vor: Zuerst öffnen Sie die Medion Smart Home App und tippen auf „Einstellungen“. Dann wählen Sie „Zentrale/Gerät hinzufügen“ aus. Ihnen werden nun mehrere Icons für verschiedene Sensoren angezeigt. Tippen Sie auf das Icon für den Tür-/Fensterkontakt und anschließend auf „Einrichten“. Dann folgen Sie allen weiteren Anweisungen und geben die Geräte-PIN ein. Jede Smart-Home-Komponenten ist bauseits mit einer solchen PIN ausgestattet und kann darüber eindeutig identifiziert werden.
FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema MEDION Smart Home
Gibt es regelmäßige Firmware-Updates für das MEDION Alarmsystem?
Ja. Auf dem Display der Alarmzentrale wird Ihnen angezeigt, wenn neue Firmware installiert werden soll. Die Updates bezieht die Zentrale over the air.
Funktioniert das MEDION Smart Home-System ohne WLAN?
Nein. Die Smarthome-Zentrale muss via WLAN mit dem Heimnetzwerk verbunden sein. Ist kein WLAN vorhanden, funktioniert das System nicht.